{}

브랜드

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
FAQ 검색
What does Pitch refer to in regards to the GV2G busbar system?

Issue:
Need to know what 45mm, 54mm, and 72mm pitch means

Product Line:
GV2 Manual Starters

Environment:
IEC Contactors and Starters

Resolution:
The pitch is the spacing between slots. In order to select the correct pitch, total up the width of the device, plus any side mounted auxiliaries. Use the total width for selecting the proper pitch. The busbar pitch selection must be the same or greater than the sum of device and auxiliaries.

슈나이더 일렉트릭 Korea

자세히 알아보기
제품군
유용한 문서
자세히 알아보기
제품군