{}

브랜드

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.

FAQ 검색

What is the amount of current imbalance required to trip the feature unit 9065 solid state overload relay?

Issue:
When will a Solid State Overload trip when there is current Imbalance

Product Line:
NEMA and Definite Purpose Contactors and Starter

Environment:
9065 Solid State Overload Relay

Resolution:
The unit is guaranteed to trip within 3 seconds at 25% phase current imbalance. It will start tripping at +/- 17% imbalance.

슈나이더 일렉트릭 Korea

자세히 알아보기
제품군
자세히 알아보기
제품군