{}

브랜드

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.

FAQ 검색

Are the 9001 KA contact blocks gold flashed?

Issue:
Do we have contact blocks with gold flashed terminals for 30mm push buttons?

Product Line:
Push Buttons and Operator Interface

Environment:
30 mm Push buttons and accessories

Resolution:
Not on the standard contact blocks. We have a 9001KA3* series that has gold flashed contacts.

1NO and 1NC - 9001KA31
1NO - 9001KA32 (OBSOLETE)
1NC - 9001KA33
1NO Early Closing - 9001KA34
1NO Late Opening - 9001KA35

슈나이더 일렉트릭 Korea

자세히 알아보기
제품군
자세히 알아보기
제품군