{}

브랜드

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
FAQ 검색
What could be the reason of getting all LED flashing at startup of BMENUA0100 ?
During the startup sequence, all the BMENUA0100 LED can flash all together and the module is not starting. It’s not possible to access to it.
BMENUA0100 Firmware version 1.10.25
One of the root causes of this behavior is that the rotary switch position is not well set, and it could be on an intermediate position.

Here is the position that can be set:
rotary switch
Example of rotary switch position that is not correct:
not good position

슈나이더 일렉트릭 Korea

자세히 알아보기
제품군
유용한 문서
자세히 알아보기
제품군