{}

브랜드

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
FAQ 검색
Is there a way to Freewheel Stop on Profinet with Process Drives?
Issue:
How can you do a freewheel stop on the ATV630 and ATV930 over Profinet command?

Product Line:
ATV630, ATV930 Series with Profinet option card.

Environment:
All

Cause:
Want the drive to freewheel stop when command is coming from the Profinet network.

Resolution:
CMD or command bits 0 and 1 both have set to 0 at the same time to command a freewheel stop over the Profinet network.

슈나이더 일렉트릭 Korea

자세히 알아보기
제품군
유용한 문서
자세히 알아보기
제품군