{}

브랜드

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
FAQ 검색
Why is it not possible to have a built in motor mechanism for Compact NS630 LB and NS800 LB Circuit Breakers.
The basic frames of the Compact NS630b LB and NS800 LB Circuit Breakers have been modified as compared to the basic frame for the other Circuit Breakers N, H & L.
These modifications do not allow the adaptation of the motor mechanism in Compact NS630b LB and NS800 LB Circuit Breakers.
The modification done on the LB version is given in the attached file.

슈나이더 일렉트릭 Korea

첨부 파일
Modifications_LB_Frame.pdf [857.21 KB]
자세히 알아보기
제품군
유용한 문서
자세히 알아보기
제품군