{}

브랜드

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
FAQ 검색
Clarify the 'Normally Closed' and 'No Connection' pinouts for a 140DRC83000
Early Quantum IO Manual nomenclature for the 140DRC83000 was not clear when defining 'Normally Closed' and 'Not Connected' pinouts.  The manual used the symbol N/C for both conditions which could lead to incorrect wiring and confusion.

Updated versions of the Quantum IO Manual (12/2018) for the 140DRC83000 connections are indicated by:
Normally Closed = N.C.
Not Connected = N/C
Normally Open = N.O

The following diagram clearly defines each pinout.

wiring pinout

슈나이더 일렉트릭 Korea

자세히 알아보기
제품군
자세히 알아보기
제품군