{}

브랜드

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
FAQ 검색
ION7x50 meter with EN50160 Frequency N,N1,N2 counts reset twice per year

Product Line
_____________________________________________________________
ION7650

Environment
_____________________________________________________________

ION Setup
PME Designer

Issue
_____________________________________________________________
When reviewing logged data for EN50160 Freq N, Freq N1, and Freq invld, the values will reset twice a year, First at the start of a new year then again at the start of some month.

Root Cause
_____________________________________________________________
Reset input to Signal limit Evaluation module 1 is pulsed twice in the same year. Logic in the framework is using double "not".

Solution
_____________________________________________________________
Change the Mode setup register of AND/OR module 11 "PQ Sync Yr Inv".
Default value is NOR, setting should be AND
Setup registers of AND/OR 11 module

슈나이더 일렉트릭 Korea

자세히 알아보기
제품군
유용한 문서
자세히 알아보기
제품군