{}

브랜드

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
FAQ 검색
Can an ATV12 be powered on with 460V AC power?
Issue:
Is it possible to connect 460Vac input power supply on the ATV12?

Product Line:
ATV12

Environment:
All model numbers, all serial numbers

Cause:
Customer only has 460V input power supply.

Resolution:
No, it is not possible to power on the drive with 460Vac power supply.  Two standard versions of ATV12 are available:

Drive voltages

슈나이더 일렉트릭 Korea

자세히 알아보기
제품군
유용한 문서
자세히 알아보기
제품군