{}

브랜드

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
FAQ 검색
Is Resi9 MP made of halogen free material?
Issue:
I want or need to use halogen-free Resi9 MP enclosures.

Product Line:
Resi9 MP

Cause:
Standard constraint

Resolution:
Yes, Resi9 MP is halogen-free except CR starting with MIP11 and MIP21 (because GWT850).

Notes:
To select the right enclosure, please select the product with the commercial reference starting with MIP10 / MIP12 / MIP 20 / MIP22.

슈나이더 일렉트릭 Korea

자세히 알아보기
제품군
유용한 문서
자세히 알아보기
제품군