{}

브랜드

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
오늘 무엇을 도와드릴까요?
Why do I get the error "cannot execute this command" when I add a BMXNOC401.2 module to my M340 project in Control Expert V15.0
Issue: The cause of the error below when adding a BMXNOC401.2 module to a M340 configuration in Control Expert V15.0

Error cause




Product Line:
EcoStruxure Control Expert V15.0, BMXNOC401




Resolution:
After the installation of  Hotfix ControlExpert_V150_HF0380584E , it is no longer possible to add the BMXNOC401.2 module to the hardware configuration in Control Expert V15.0. To resolve the issue a new hotfix was released. Attached is the hotfix(ControlExpert_V150_HF0380584E_B) to address the issue with adding the NOC401.2 to the configuration


슈나이더 일렉트릭 Korea

첨부 파일
ControlExpert_V150_HF0380584E_B.zip [5.15 MB]