undefined undefined
{}

브랜드

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
오늘 무엇을 도와드릴까요?
How to import a BMXNOR0200 configuration into a BMENOR2200
How to import a BMXNOR0200 RTU configuration into a BMXNOR2200. 

This video will demonstrate how to import a BMXNOR0200 RTU configuration 
into a BMENOR2200 configuration. This can be applied to migrating an M340 
application to an M580 application. The steps in this video will show:
1.) Creation of the M580 project
2.) Adding a BMENOR2200 to the M580 rack.
3.) Configuring the BMENOR2200 using the DTM Browser