{}

브랜드

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
FAQ 검색
What are the minimum and maximum ohm values for braking resistors for the ATV930 drives?
Issue:
Needs ohmic values for ATV930 braking resistors.

Product Line:
ATV930

Environment:
230V up to 75KW, 480V up to 310KW, 600V up to 75KW, 690V up to 90KW.

Cause:
None.

Resolution:
See the attached document showing Min. and Max. ohm values.

슈나이더 일렉트릭 Korea

첨부 파일
ATV900_Braking_IE04 600 Volt (1).pdf [412.75 KB]
자세히 알아보기
제품군
유용한 문서
자세히 알아보기
제품군