{}

브랜드

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
FAQ 검색
How to set up Somove to connect to a ATV340 Drive using CANopen.

Issue:

How can you connect Somove using the CANopen connection option?

Product Line:

ATV61, ATV71, ATV320 and ATV340 only

Environment:

All

Cause:

Connection using CANopen

Resolution:

You will need to use a CANopen USB-CAN Dongle ( Port 1 only is supported) if you have a dual port.

This connection option is only supported with the ATV61, ATV71, ATV320 and ATV340 Drives only. You can not use this option on the ATV630 or ATV930 drives.

See the attached document on setting up Somove to use CANopen.

슈나이더 일렉트릭 Korea

첨부 파일
SoMove CANopen connection instructions.pdf [674.32 KB]
자세히 알아보기
제품군
유용한 문서
자세히 알아보기
제품군