{}

브랜드

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
FAQ 검색
How can the customer run his ATV212 drive at 80 hz max?

Issue:

Customer wants to run his ATV212 drive at 80 hz max.

Product Line:

ATV212

Environment:

Analog input scaling

Cause:

Using 0-10v input

Resolution:

Go to FH- set to 80, UL- set to 80.

Also need to adjust the scaling parameters:

For VIA - go to F201-0, F202-0, F203=100, F204-set to 80

For VIB - go to F210-0, F211-0, F212=100, F213-set to 80

슈나이더 일렉트릭 Korea

자세히 알아보기
제품군
유용한 문서
자세히 알아보기
제품군