{}

브랜드

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
FAQ 검색
Where is an S-Flex run contact wired?

Issue:

On which terminals are a run contact landed on the S-Flex?

Product Line:

S-Flex

Environment:

Design series E for models with bypass

All models without bypass

Cause:

Hardwiring a run contact

Resolution:

The S-Flex models without bypass use a dry run contact wired between terminals P24 and F. This is a 24Vdc circuit.

The S-Flex models with bypass use a dry run contact wired between terminal 5 and 6. This is a 120Vac circuit and controls Start/Stop when the HOA selector is in the AUTO position.

슈나이더 일렉트릭 Korea

자세히 알아보기
제품군
유용한 문서
자세히 알아보기
제품군