{}

브랜드

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
FAQ 검색
Which Microsoft Windows operating system is supported by EcoStruxure Control Expert 15 and 15SP1?
Issue:
Microsoft Windows operating systems supported by EcoStruxure Control Expert 15 and 15SP1


Product Line:
EcoStruxure Control Expert


Resolution:
EcoStruxure Control Expert V15 and V15SP1 is supported on the following Microsoft Windows operating systems
-Windows 10 64bits( version 1809 minimum is mandatory), Note: Windows 10 32 bits not supported
-Windows 10 Enterprise 2019 LTSC (version 1804)
-Windows Server 2019 (Standard version is recommended)

슈나이더 일렉트릭 Korea

자세히 알아보기
제품군
유용한 문서
자세히 알아보기
제품군