{}

브랜드

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
FAQ 검색
What are the TA1 -TA4 parameters in the ATV61/ATV71 drives?

Issue:
TA1 -TA4 parameters in the ATV61/ATV71 drives.

Product Line:

ATV61/ATV71 drives

Environment:

TA1- TA4 parameters

Cause:

n/a

Resolution:

TA1 (Rounding of the start of the ACC ramp) -Factory default is 10%

TA2 (Rounding of the end of the ACC ramp)-Factory default is 10%

TA3 (Rounding of the start of the DEC ramp)-Factory default is 10%

TA4 (Rounding of the end of the DEC ramp)-Factory default is 10%

슈나이더 일렉트릭 Korea

자세히 알아보기
제품군
유용한 문서
자세히 알아보기
제품군