{}

브랜드

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
FAQ 검색
Is it possible to downgrade the EOTE project?

No, It is not possible to downgrade the EOTE project to an older version.

But when we upgrade the original project, for example, when we upgrade the project from EOTE 3.1 SP1A to EOTE 3.2, EOTE will create a back-up project file. we still can open the back-up project with EOTE 3.1 SP1A. So please keep the back-up project properly if needed.

슈나이더 일렉트릭 Korea