{}

브랜드

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
FAQ 검색
How to set Timeout Value for Modbus TCP/IP driver in Vijeo Designer 6.2?

You can use the driver property @prop:0 to set timeout value for Modbus TCP/IP driver in Vijeo Designer 6.2. Use this parameter to set a timeout value between 2 to 15 seconds for this driver. The timeout value determines the amount of time the driver takes to attempt a reconnect after a detected connection loss. Write an integer value from 2 to 15 to @prop:0 to set the timeout value.

슈나이더 일렉트릭 Korea

자세히 알아보기
제품군
유용한 문서
자세히 알아보기
제품군