{}

브랜드

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
FAQ 검색
In Ecostruxure Operator Terminal Expert 3.2 SP1 how many devices can be added using a Modbus TCP driver?

Issue:

How many devices can be added on Ecostruxure Operator Terminal Expert 3.2 SP1 when using a Modbus TCP driver?

Product Line:

Ecostruxure Operator Terminal Expert 3.2 SP1, HMIST6, HMISTM6, HMIG3U, HMIG5U22, HMISTO735 and iPC.

Resolution:

The maximum number of devices that can be added under the Modbus TCP driver depends on the HMI model, as follows:

HMIST6 family: Up to 32 devices.

HMISTM6 family: Up to 32 devices.

HMIG3U/HMIG5U22: Up to 64 devices.

HMISTO735: Up to 16 devices.

iPC: Up to 64 devices.

슈나이더 일렉트릭 Korea

자세히 알아보기
제품군
유용한 문서
자세히 알아보기
제품군