{}

브랜드

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
FAQ 검색
How can I know the IOSCANNING status of Modbus/TCP device writing ?
Issue
How can I know the IOSCANNING status of Modbus/TCP device writing ?

Product line Envirovment
Control Expert

Environment
Windows 10 64 bits ,Windows Server 2019 64 bits

Resolution
The freshness bit of IOSCANNING will be created when a READ command is included in Modbus DTM .
User may add a dummy read along with the writing command to generate a freshness bit to monitor the IOSCANNING status.

The Modbus device variable without READ command
image.png
The Modbus device variable with READ command
image.png

슈나이더 일렉트릭 Korea

자세히 알아보기
제품군
유용한 문서
자세히 알아보기
제품군