{}

브랜드

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
FAQ 검색
BMENOC03x1 and RSTP

Issue

Planning on using the BMENOC0301 or BMENOC0311 in a configuration where RSTP is not allowed and need to disable this feature.

Product line

Modicon M580, Control Expert

Resolution

As of June 14, 2023 (v2.21) there is no way to disable RSTP. If you need a port without RSTP you can use the service port. The service port of the BMENOC03x1 modules does not support RSTP.

슈나이더 일렉트릭 Korea

자세히 알아보기
제품군
유용한 문서
자세히 알아보기
제품군