{}

브랜드

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
FAQ 검색
Can you use the VW3A1113 mini HMI to finalize the firmware update on the ATV340 Drives?:
Issue:
Use the VW3A1113 HMI to complete ATV340 firmware update.

Product Line:
VW3A1113

Environment:
All

Cause:
HMI is used to finalized the firmware update and its missing menu 7.3.

Resolution:
No you can not use the VW3A1113 HMI to complete the firmware update on the ATV340 version Drive.  The VW3A1113 HMI will not display menu 7.3 which is needed to finalize the firmware update.   You have to use the VW3A1111 to complete the firmware update.

슈나이더 일렉트릭 Korea

자세히 알아보기
제품군
유용한 문서
자세히 알아보기
제품군