{}

브랜드

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
FAQ 검색
Why the SNMP agent information are not anymore visible on BMENUA0100 module after a Control Expert migration ?
During the creation of a project in CE V14.1 or CE V14.0 with a BMENUA0100 module and SNMP agent has been configured.


During the migration from CE 14.0/14.1 to CE V15.0/CE15.0 SP1, the SNMP agent could disappear like the following screenshot:

In this case, we suggest you to contact the technical support in order to solve the problem.
This problem will be resolve in the next version of Control Expert CE v15.1

Product Line

Control Expert CE v14.0, CE v14.1, CE v15.0 and CE v15.0 SP1

Environment
BMENUA0100

슈나이더 일렉트릭 Korea

자세히 알아보기
제품군
제품군
유용한 문서
자세히 알아보기
제품군
제품군