{}

브랜드

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.

FAQ 검색

접촉기 및 릴레이에 사용되는 코일 전압 코드는 무엇입니까?

Article available in these languages: 영어, 네덜란드어

Schneider Electric Industrial Control(Telemecanique) 전압 코드는 부품 번호 끝에 추가된 2개의 문자 코드입니다.첫 번째 숫자는 전압을 나타내고, 두 번째 숫자는 주파수를 나타냅니다.

다음은 공통 코일 전압 코드입니다.

1자리:

2자리

B = 24
E = 48
F = 110
M = 220
P = 230
U = 240
Q = 380
V = 400
N = 415
R = 440

5 = 50Hz
6 = 60Hz
7 = 50/60Hz
D = DC

예:

BD = 24VDC
F7 = 110VAC 50/60Hz 등

현재 제공되는 대부분의 AC 코일은 "7", 50/60Hz

P7 및 V7은 230VAC 및 400VAC를 나타냅니다.이러한 전압은 ETA 전체에서 단상 및 3상 공급의 유럽 표준 전압입니다. 실제로 생성된 전압은 동일하게 유지되었으며, 실제 유럽 본토와 아일랜드 공화국 표준 공급은 여전히 220VAC/380VAC 50Hz입니다.UK는 여전히 240VAC/415VAC 50Hz입니다.두 전압 세트에 맞도록 수정된 표준입니다.따라서 230VAC에서 정격 처리된 모든 장비는 하단에서 220VAC와 상단에서 240VAC 모두에서 사용하기에 적합해야 합니다.400V 정격 장비는 380 - 415V에서 사용하기에 적합해야 합니다.

220 및 380VAC 코일(M 및 Q)은 240 및 415VAC 코일(U 및 N)이 영국 전압 240/415VAC와 함께 사용하도록 최적화되어 있으며 실제 유럽 전압에서 사용하도록 최적화되었습니다.

이러한 코드를 사용하는 방법의 예:

1) 모터 컨택터 9A AC3, 110V AC 50/60Hz 코일 포함

LC1D09F7
F = 110V
7 = 50/60Hz

2) 소형 플러그인 Realy 6A 4 접점 24VAC(LED 포함)

RXM4AB2B7
B = 24V
7 = 50/60Hz

3) Zelio 컴팩트 스마트 릴레이 Zelio 로직 - 12 I O - 시계 - 디스플레이 - 24V DC 전원 공급

SR2B121BD
B = 24V
D = DC



슈나이더 일렉트릭 Korea

자세히 알아보기
제품군
자세히 알아보기
제품군