{}

브랜드

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
FAQ 검색
GOOSE communications periodically drops out and comes back.
This can occur if the imported third party IED device CID file does not have the GOOSE 'MinTime' or 'MaxTime' field for the GOOSE subscribe delay timeout.

A fix has been implemented in exec firmware version 2.4 where it will set an appropriate default value when there's no 'MinTime' or 'MaxTime' field in 3rd party CID file.  The fix is described as a stability enhancement in the release notes.

To resolve the issue, update to the latest exec firmware.

슈나이더 일렉트릭 Korea

자세히 알아보기
제품군
유용한 문서
자세히 알아보기
제품군