{}

브랜드

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
FAQ 검색
Can you use the topology settings in somove to change the ATV660 family to an ATV630 family?

Issue:

How can you convert a somove file with an ATV660 over to an ATV630 file?

Product Line:

ATV660, ATV680, ATV960, ATV980, ATV630 and ATV930

Environment:

All

Cause:

Files are not compatible across product families.

Resolution:

It’s not possible to do so. It’s not possible to select another “range” of ATV600. So no you can not convert an ATV660 file over to an ATV630 Drive using somove.

Once you log into Somove and choose topology these ATV660 and other ATV6XX family options will be grayed out.

슈나이더 일렉트릭 Korea

자세히 알아보기
제품군
유용한 문서
자세히 알아보기
제품군