{}

브랜드

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
FAQ 검색
The 170ADM39030 Datasheet incorrectly shows the input and output voltages
The 170ADM39030 datasheet posted on se.com prior to March 2022 incorrectly showed the Discrete Input voltage as 20…115 VAC.
It should be, 24 VDC, (11…30 VDC).

The datasheet also incorrectly showed the Discrete Output voltage as only 20…115 VDC.
It should be, 20…115 VDC, 24…230 VAC.


This identifies where in the datasheet the corrections will be applied.

170ADM39030 datasheet corrections
Note that the User Guide shows the correct Discrete Input and Discrete Output voltages.


슈나이더 일렉트릭 Korea

자세히 알아보기
제품군
자세히 알아보기
제품군