{}

브랜드

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
FAQ 검색
Can a BMXCPS4002S and BMXCPS4022S redundant power supplies be used together in a redundant rack?
Different redundant power supply models are allowed in the same redundant rack as shown below.  They do not have to be of the same model number.

In this example, a BMXCPS4022S (24-48 VDC input) and a BMXCPS4002S (100-240 VAC input) are installed.
It is normal to have two different voltage sources powering a rack.
BMXCPS4022S and BMXCPS4002S redundant power supplies


슈나이더 일렉트릭 Korea

자세히 알아보기
제품군
자세히 알아보기
제품군