{}

브랜드

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
FAQ 검색
Is it possible to monitor Altivar, Altivar Process and Altivar Machine Drives for Motor Amp draw via Modbus RTU

Issue:

Can you monitor the motor Current using an Altivar ATV340 and Modbus RTU?

Product Line:

Altivar, Altivar 340 and Altivar Process Drive

Environment:

All models Altivar 340, ATV340

Resolution:

Yes, you would monitor Logic Address 3204 [LCr] Load Current via Modbus RTU

슈나이더 일렉트릭 Korea

자세히 알아보기
제품군
유용한 문서
자세히 알아보기
제품군