{}

브랜드

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
FAQ 검색
Is there a direct replacement for the XBTGH2460 HMI?

Issue:

Is there a direct replacement for the XBTGH2460 HMI?

Product Line:

XBTGH

Resolution:

Unfortunately, per our Marketing team, there will not be a replacement for the XBTGH in the future due to low sales volume.

If you are looking for an HMI with membrane keys and a touchscreen, you could look into the HMIGK line of HMIs. The HMIGK's does not have a built in estop.

One could also look into the HMIGTO line of HMIs for a full touchscreen panel without membrane keys.

슈나이더 일렉트릭 Korea

자세히 알아보기
제품군
자세히 알아보기
제품군