{}

브랜드

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
FAQ 검색
Which Miniature Circuit Breaker protection devices need to be installed with EVlink Pro AC ?
The charging station shall be protected by the following devices (provide this set of protections for each socket):
Circuit Breaker 40A Curve C for each socket 7.4 kW (1P+N) or 22 kW (3P+N)
Circuit Breaker 20A Curve C for each socket 11 kW (3P+N)
Consult the Installation Guide (ref: NNZ1940301 or JYT24398) available on se.com.

슈나이더 일렉트릭 Korea

자세히 알아보기
제품군
유용한 문서
자세히 알아보기
제품군