{}

브랜드

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
FAQ 검색
Is an Mx or MNx accessory mandatory with EVlink Home?

Article available in these languages: 독일어

Check your local regulations. Schneider Electric recommends connecting an Mx or MNx accessory to EVlink Home to increase people's protection.
For countries without national exception: EVlink Home (& Smart) fulfill the following requirement from IEC 61851-1 Ed3.0 standard: the minimum opening of the contact equal to the clearance according to IEC 60664-1 considering overvoltage category 3 (e.g. the value given in IEC 60664-1 for 230 V/400 V is 4 kV rated impulse voltage withstand that implies at least 3 mm separation of contacts) and the MNx is not mandatory.

슈나이더 일렉트릭 Korea

자세히 알아보기
제품군
유용한 문서
자세히 알아보기
제품군