{}

브랜드

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
FAQ 검색
Can the Altivar Process (ATV600/ATV900) drives be used at high altitude?

Issue:

Customer wants to use the ATV630 at elevation over the maximum elevation listed in the Manual (1000 meters).

Product Line:

Altivar 600 series (ATV630, ATV650, ATV660, ATV680)

Altivar 900 series (ATV930, ATV950, ATV960, ATV980)

Environment:

Altitude over 1000 meters

Cause:

High elevation jobsite

Resolution:

See the following table for details on derating when used at high elevation.

derating table

슈나이더 일렉트릭 Korea

자세히 알아보기
제품군
유용한 문서
자세히 알아보기
제품군