{}

브랜드

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
FAQ 검색
How do you set a Modem EVP3MM with EVlink Pro AC ?
Using eSetup, the installer sets the IP address (192.168.0.254 by default) of the EVP3MM modem in the Gateway line of each EVlink Pro AC connected to Network 1.
modem


In the EVP3MM Modem, the installer needs to set the Telecom informations operator (APN) Network 2 given with the SIM card.
Insert the SIM card into the EVP3MM and ping with your browser the Modem https://192.168.0.254 (by default).
In the EVP3MM menu, set the Cellular Configuration.
EVlink Pro AC is compliant with OCPP 1.6 over websocket.

cellular

슈나이더 일렉트릭 Korea

자세히 알아보기
제품군
유용한 문서
자세히 알아보기
제품군