{}

브랜드

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
FAQ 검색
Video: eConversion Live from the Lab 2: Mains Outage
eConversion is a patented high-efficiency mode for Schneider Electric Galaxy V Series (VS, VM, VL, VX) UPS that combines the best efficiency (up to 99%) with maximum load protection (IEC62040-3 class 1, VFI1.1.1 – equivalent to Double Conversion).
eConversion typically provides a 3x reduction of the UPS electricity consumption. This live video from the lab shows the system behavior in case of a mains outage.
Discover more via eConversion Savings Calculator .

슈나이더 일렉트릭 Korea

자세히 알아보기
제품군
유용한 문서
자세히 알아보기
제품군