{}

브랜드

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
FAQ 검색
How can I setup an XBTF Magelis HMI to communicate to a M340 serial port via RS232?
Issue:
XBTF communication to a M340 serial port via RS232


Product Line:
XBTF, M340


Resolution:
For RS232 communication between the Magelis XBTF and M340 PLC, the cable pinout should be as follow:
image

The M340 serial port must be configured for RS232 as shown below
image2


The XBTF configuration should match the serial port setup of the M340.
image1

슈나이더 일렉트릭 Korea

자세히 알아보기
제품군
유용한 문서
자세히 알아보기
제품군