{}

브랜드

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
FAQ 검색
How can I setup an XBTF Magelis HMI to communicate to a M580 via Modbus RS232?
Issue:
XBTF communication to a M580 serial port via RS232


Product Line:
XBTF, M580


Resolution:
For RS232 communication between the Magelis XBTF and M580 PLC, you must use the BMXNOM0200 serial communication module. The communication cable between the XBTF HMI and NOM module is shown below.

image1

The NOM module Channel 0 must be configured for Modbus RS232 as shown below
image2


The XBTF configuration( Baud rate, Parity, stop bit and Timeout between frames) should match the serial port setup of the BMXNOM0200 module.
image3

슈나이더 일렉트릭 Korea

자세히 알아보기
제품군
유용한 문서
자세히 알아보기
제품군