{}

브랜드

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
FAQ 검색
What can cause an Arithmetic error/Overflow exception with CPU fault code( %SW125=16#DEF2) reported in Unity Pro/EcoStruxure Control Expert?
Issue:
Cause of an Arithmetic error/Overflow exception with CPU fault %SW125=16#DEF2


Product Line:
EcoStruxure Control Expert


Resolution:
If an Arithmetic operation such as a multiplication, addition etc. is performed and the result of the operation exceed the max value for the variable type, this will generate an Arithmetic error/overflow exception. %S18 will turn on and stay on until the cause of the error is cleared. In the example below, IN1 and IN2 when multiplied the result is 40000. This exceed the max value of 32767 for a INT data type and thus the cause of the error.
image

슈나이더 일렉트릭 Korea

자세히 알아보기
제품군
유용한 문서
자세히 알아보기
제품군