RAAA145 : The Extended D-Script has an error.
확장 스크립트 사용시 발생하는 에러입니다.
확장 스크립트를 사용한다면, 스크립트에 오류가 있는지 점검 해 보시기 바랍니다.
확장 스크립트를 작성하지 않더라도 [공통설정] (Common Settings) - [확장스크립트] (Extended Script) 메뉴를 한번이라도 클릭하게 되면
스크립트 사용에 체크 표시가 되고 스크립트는 작성이 되지 않아 RAAA145 에러가 발생합니다.
확장 스크립트를 사용하지 않았는데 RAAA145 에러가 발생하는 경우에는
[공통설정] (Common Settings) - [확장스크립트] (Extended Script)- 왼쪽하단 [스크립트] (Script)탭 클릭 - 확장 스크립트 사용을 체크 해제 해 주시기 바랍니다.