{}

브랜드

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
FAQ 검색
How is the communication time out managed when using an Ethernet option card with the ATV600 series drive?
Issue:
The RPI setting does not appear to impact the Communication timeout as described in the option card manual.

Product Line:
Altivar 600 series drives: ATV630, ATV650, ATV660, ATV680 when using Ethernet option cards VW3A3720 or VW3A3721

Cause:
Documentation needs updated

Resolution:
The communication timeout related to the Ethernet option card is an internal parameter TOUT (register 64211, units are 0.1 seconds).
This parameter can be accessed using SoMove by adjusting the Holdup Time under the Modbus TCP settings in the option card tab.  The time set applies to both Modbus TCP and Ethernet IP communications.

Attach Video here:

슈나이더 일렉트릭 Korea

자세히 알아보기
제품군
제품군
유용한 문서
자세히 알아보기
제품군
제품군