{}

브랜드

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
FAQ 검색
How must I configure OPC UA communications when an IPSEC tunnel is configured?
In the case where secured OPC UA client connect to the BMENUA server and IPSEC tunnels are activated to the clients, by default the OPC UA connections will pass inside the tunnel. For the best performances, we recommend configuring the product in order to pass these OPC UA connections outside the tunnel. This can be done as following:
  • ADD a new FORWARDING rule,
  • Select OPC UA protocol,
  • Inbound interface CONTROL PORT or BOTH,
  • uncheck IPSEC in use in order to force OPC UA traffic to pass outside the IPSEC tunnel

Product Line

BMENUA0100 version 2.01

Environment

Windows, EADM

슈나이더 일렉트릭 Korea

자세히 알아보기
제품군
유용한 문서
자세히 알아보기
제품군