{}

브랜드

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
FAQ 검색
How I set up ATS22 for Ramp Stop?
Issue:
Decelerate the motor with ATS22 Softstarter instead of Freewheel.

Product Line:
ATS22

Environment:
All

Cause:
Need ramp stop

Resolution:
Do not jumper LI1 to LI2. Wire LI1 to CL1, use run contact between CL1 and LI2, and program SEt - dEC = ramp down time.
The factory default setting for the dEC parameter is 'free'.

슈나이더 일렉트릭 Korea

자세히 알아보기
제품군
유용한 문서
자세히 알아보기
제품군