{}

브랜드

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
FAQ 검색
What can cause Overload relay to trip on ATV212 S-Flex?
Issue:
The currents are low and balanced but overload trips on S-Flex. Overload setting is good.

Product Line:
ATV212, S-Flex

Environment:
All

Cause:
NA

Resolution:
If using multiple motors on ATV212 or S-Flex drive, then try setting parameter Pt=0(Constant V/Hz).
Constant V/Hz is designed for running multiple motors at the same time(motors in parallel).

슈나이더 일렉트릭 Korea

자세히 알아보기
제품군
유용한 문서
자세히 알아보기
제품군