{}

브랜드

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
FAQ 검색
M580 counter modules

Issue

Using the Modicon M580 family I would like to get input from a 5VDC incremental encoder to track position. Is there an input module I can use for this? If not, what other options do I have? If I convert the 5VDC to 24VDC is there a input module that can track a 24VDC quadrature input?

Product Line

Modicon M580, Modicon X80

Resolution

We do not have a 5VDC module for an incremental encoder. If you have a 24VDC signal, we do offer the BMXEHC0200 which supports quadrature.

Here is a link to a YouTube video on the subject. https://www.youtube.com/watch?v=cNf5adjfBFE

슈나이더 일렉트릭 Korea

자세히 알아보기
제품군
제품군
유용한 문서
자세히 알아보기
제품군
제품군