undefined [object Object]
{}

브랜드

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
FAQ 검색
SCADAPack x70 MB_SERIAL_MASTER Logic Editor Example
When using a SCADAPack x70 device it is recommended to use the Modbus Scanner implemented with RemoteConnect for simple Modbus polling of a server device (Modbus RTU or Modbus/TCP).

It may be desirable to have more control with the use of a logic program to perform the Modbus Client operations. An end user can use the MB_SERIAL_MASTER block in the logic editor to perform these tasks.

This example shows how to implement a typical Modbus read/write sequence in logic with retries and error detection. It uses a combination of LD (Ladder Logic) and FBD (Function Block Diagram) for section execution.

슈나이더 일렉트릭 Korea

첨부 파일
575_SerialMBusMaster.zip [187.91 KB]
자세히 알아보기
제품군
유용한 문서
자세히 알아보기
제품군