{}

브랜드

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
FAQ 검색
How do I get the standby CPU to run automatically after program transfer?

Issue

Automatically run standby CPU after transfer of program

Product Line

M580

Environment

EcoStruxure Control Expert

Resolution

To have the standby CPU run automatically after a transfer you need to set the CMD_RUN_AFTER_TRANSFER bit before you transfer to the standby controller. You can set this in an animation table or you could hard code this bit to always be true in your first section of logic.

img1

슈나이더 일렉트릭 Korea

자세히 알아보기
제품군
유용한 문서
자세히 알아보기
제품군