{}

브랜드

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
FAQ 검색
How to configure EIP buscycle with BMED581020 (IEC 61499)
Context: Example BusCycle EIP configuration (IEC 61499) between BMED581020 and BMEP586040.
EIP configuration BMED581020

BMED581020 EIP configuration buscycle

BusCycleTime must be greater than RPI O -> T + RPI T -> O

Example:
BusCycleTime (80ms) >> RPI O -> T (30ms) + RPI T -> O (30ms)

Note: if there are several devices, take the highest RPI O -> T and RPI T -> O.


Product line:
EAE, EIP, Buscycle, Time, BMED581020, IEC 61499
Environment:
Windows, EcoStruxure Automation Expert 22.0

슈나이더 일렉트릭 Korea

자세히 알아보기
제품군
유용한 문서
자세히 알아보기
제품군