{}

브랜드

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
FAQ 검색
What is the replacement of Link150 cable adapter?
Issue:
Is there a replacement for the PH68385, Link150 cable adapter?

Product Line:
Ethernet Gateway Link150

Environment:
All

Cause:
PH68385 cannot be ordered separately.

Resolution:
LV434211 is the same hardware as PH68385, so you can order LV434211 as a replacement.

https://www.se.com/ww/en/product/LV434211/modbus-adaptor-cable-compact-masterpact-rj45-to-open-connector-adaptor-190mm-length/